Issue:
How large can an power surge (electrical transient) be inside an electrical system?
Product Line:
N/A
Environment:
N/A
Cause:
N/A
Resolution:
Electrical industry standards indicate, electrical power surges inside a building can reach levels up to 6,000 volts and 3,000 amperes, which could deliver up to 90 joules of energy.
How large can an power surge (electrical transient) be inside an electrical system?
Product Line:
N/A
Environment:
N/A
Cause:
N/A
Resolution:
Electrical industry standards indicate, electrical power surges inside a building can reach levels up to 6,000 volts and 3,000 amperes, which could deliver up to 90 joules of energy.
Julkaistu: Schneider Electric Suomi






Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.