Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Why does ESXi host shutdown fail if the DNS server is offline?
Issue:
PowerChute fails to shut down ESXi host/s when the DNS server is offline.

Product Line:
PowerChute Business Edition Agent versions 9.0.3, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.5, 10.x
PowerChute Network Shutdown versions 2.2.3, 2.2.4, 3.0, 3.0.1


Environment:
VMware Virtual Management Assistant (vMA)


Cause:
PowerChute runs a script the pulls the host name/s from vifptarget library. If the DNS server is running as virtual machine (VM) and has been shut down or the DNS server is off line the ESXi host name/s cannot be resolved causing the shut down to fail.

NOTE: PowerChute Network Shutdown version 3.1 and 4.x do not utilize vifptarget library. If running older versions of PowerChute Network Shutdown we recommend updated to the latest version.

Comparability information for PowerChute Network Shutdown can be found here.

To download the latest version of PowerChute Network Shutdown click here.


Solution:
Add the ESXi host/s to /etc/hosts file

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Luokka:
Lue lisää
Tuotesarja:
Luokka:

Tarvitsetko apua?

  • Tuotevalitsin

    Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

  • Pyydä tarjous

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Asiakaspalvelukeskus

    Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia