Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
ION8300 Meter Template Files

Product Line
ION8300

Environment
Templates

Resolution
You can install meter templates using ION Setup. See the "Upgrading ION Device Firmware" technical note for complete details.

Install Templates with ION Setup

  1. Download the device template and save it to your ION Setup TEMPLATE folder (select the file below that matches your meter's feature set).

Use these .DCF files with ION Setup to perform firmware upgrades. These are default meter templates only. If you have custom programming in your meter, create your own template file before performing the firmware upgrade.

  1. Follow the upgrade procedures outlined in the Upgrading ION Device Firmware technical note.

See the .zip below for the following templates:

VersionClass 2 (1 Amp)Class 20 (5 Amp)
V264-2658300_FAC-9S-36S_V2.6.0.0.9
8300_FAC-35S_V2.6.0.0.9

V2628300_FAC-9S-36S_V2.6.0.0.2
8300_FAC-35S_V2.6.0.0.2
V2448300_v240_FAC-C2A-9S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-C2A-35S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-C2A-36S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-9S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-35S_V1.4.0.0.1
8300_v240_FAC-36S_V1.4.0.0.1

Schneider Electric Suomi

Liitteet
8300_Templates.zip [600.16 KB]
Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia