Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Video: Converting a ProWORX 32 project to Unity Pro


Follow this procedure for converting a ProWORX 32 project to Unity Pro:
1- Go to FILE > OPEN and select the ProWORX 32 project to be converted. The File Type will have a PWX extension. Click the OPEN button.
2- Select the 984LL options (Symbols and Target PLC Family) for the conversion then click the OK button.
3- ProWORX 32 will create a conversion log file with the processed information. When the conversion is complete, check the log file for errors.
4- Go to BUILD > ANALYZE PROJECT to analyze the project. The project will show Analyzed if there are no errors.
5- Go to BUILD > REBUILD ALL PROJECT to build the project. The project will show Built if there are no errors.
6- Check for Errors and Warnings in the Output Box.
7- Once the Errors and Warnings have been cleared, save the converted ProWORX 32 to Unity project. Go to FILE > SAVE AS and enter the File Name. Click the SAVE button. A Unity Pro STU project file will be created and saved

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

  • Tuotevalitsin

    Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

  • Pyydä tarjous

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Asiakaspalvelukeskus

    Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia