Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Video: How to program an ATV320 for 3 wire control?

Article available in these languages: Ranska, Hollanti

Issue:
Programming an ATV320 for 3 wire control

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All

Cause:
Programming, setup

Resolution:



From main menu,
Enter on dial to go to CONF and enter.
Go down to FULL and enter.
Go down to I_0- and enter.
Set TCC for 3C for 3 wire control.  This will require the enter key(dial) to be pressed for 3 seconds to save.
In 3 wire control mode, DI1 is a normally closed momentary stop and DI2 is a normally open momentary start.
If DI1 is not made the drive will display NST.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

  • Tuotevalitsin

    Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

  • Pyydä tarjous

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Asiakaspalvelukeskus

    Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia