Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Can we use one VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives?
Issue:
Using VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives.

Product Line:
ATV212

Environment:
Keypad

Cause:
n/a

Resolution:
Response from France:

The VW3A1101 keypad used on ATV212 is just like a mirroring display with a long label. You can see it because; the local ATV212 display will change in the same time, that the keypad displays.

VW3A1101 keypad + ATV212 does not offer the same characteristics (configuration saving, Multidrop, HMI personalization, menu organization, etc.),  like with  VW3A1101 + ATV320 or ATV61 or ATV71.

So the Multidrop/Multipoint is not possible with the ATV212 and VW3A1101.

There is a mistake in the catalog. Request has been made to correct it ( 1/2/19).

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia