Issue:
InFA or internal error 10 on the ATV630 and ATV930.
Product Line:
ATV630 and ATV930
Environment:
All
Cause:
The external supply voltage is to high.
The P24 voltage input for the customer 24vdc supply is monitored against
overvoltage. The error raise at P24 > 30.5vdc
Resolution:
Check the external 24V supply make sure its less than 30.5vdc
InFA or internal error 10 on the ATV630 and ATV930.
Product Line:
ATV630 and ATV930
Environment:
All
Cause:
The external supply voltage is to high.
The P24 voltage input for the customer 24vdc supply is monitored against
overvoltage. The error raise at P24 > 30.5vdc
Resolution:
Check the external 24V supply make sure its less than 30.5vdc
Julkaistu: Schneider Electric Suomi




Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.