Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What is the emissivity for tin plated copper bus for Type NF & NQ Panelboards?
Issue:
Looking for the value of infrared emission of tin-plated copper bus for Type NF & NQ Panelboards.

Product Line:
NQ NF Panelboards

Environment:
Panelboards

Resolution:
Schneider Electric has not tested the emissivity of Square D NQ and NF Panelboard Bus Bars.  However, the emissivity of electroplated copper is known.

The emissivity coefficient - ε - indicates the radiation of heat from a 'grey body' according to the Stefan-Boltzmann Law, compared with the radiation of heat from an ideal 'black body' with the emissivity coefficient ε = 1.
The emissivity coefficient, - ε -, of electroplated copper is 0.03

Note that the emissivity coefficients for some products vary with the temperature. As a guideline, the emissivities below are based on temperature 300 K (80.33 F).

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Luokka:
Lue lisää
Luokka:

Tarvitsetko apua?

  • Tuotevalitsin

    Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

  • Pyydä tarjous

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Asiakaspalvelukeskus

    Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia