During the startup sequence, all the BMENUA0100 LED can flash all together and the module is not starting. It’s not possible to access to it.
BMENUA0100 Firmware version 1.10.25
One of the root causes of this behavior is that the rotary switch position is not well set, and it could be on an intermediate position.
Here is the position that can be set:
BMENUA0100 Firmware version 1.10.25
One of the root causes of this behavior is that the rotary switch position is not well set, and it could be on an intermediate position.
Here is the position that can be set:
Example of rotary switch position that is not correct:
Julkaistu: Schneider Electric Suomi




Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.