Проблема:
Как завершить работу виртуальных машин, использующих программу PowerChute Network Shutdown версии 3.0.1 и ниже в кластерной среде высокой доступности (HA cluster)
Продукт:
PowerChute Network Shutdown версии 3.0.1 и ниже
Условия:
VMWare HA cluster
Причина:
В кластере высокой доступности (VMware HA Cluster) возможность запуска и отключения виртуальной машины отключена производителем самой системы. Это означает, что, когда программа PowerChute Network Shutdown выдает команду на завершение работыi ESXi хостов в ответ на критическое событие на ИБП, не будет происходить отключения работающих виртуальных машин на этих хостах.
Решение:
1 – Обновите программу PowerChute Network Shutdown до версии 3.1.
2 – При использовании PowerChute Network Shutdown версии 3.0.1 или ниже следует использовать прилагаемый ниже скрип, позволяющий решить проблему с корректным завершением работы в среде с высокой доступностью.
Пожалуйста, прочтите прилагаемый PDF файл перед началом работ.
Замечание: При редактировании с помощью текстового редактора Блокнот (Notepad) файл должен быть сохранен в формате текстового документа. Любой другой формат может повредить файл. При использовании WinSCP для копирования файла на vMA после редактирования следует провести сжатие файла. Для сжатия файла можно использовать программу WinZip, 7-Zip. После копирования файла необходимо распаковать файл на vMA. Пример: unzip shutdownvms.zip
Julkaistu: Schneider Electric Suomi


Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.