Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
What are the coil operating voltage and band / limit of different coils for TeSys Giga contactor ?
TeSys Giga have different variants of AC/DC wide band control voltage depending on the contactor type. The pick-up and drop-off voltage values are as below:
Advanced versionOperational limits
Pick-upDrop-off
24…48V AC/DC
48…130V AC/DC
200…500V AC/DC
0.8…1.1 Uc0.45 Uc
Standard version
48…130V AC/DC
100…250V AC/DC

Note that LC1G630…800 will launch in Q1 2022

Schneider Electric Suomi

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia