Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Can the BMENUA0100 get variables time stamped at the source ?
The new module BMENUA0100.2 can get time stamped variables at the source. It allows to manage Boolean data which is at source time stamped, with a resolution up to 1ms.
The sources accepted to provide such data are BMXERT modules, RIO (via BMECRA3210), internal Bool variables managed by the application, and data coming from external sources.

-  This requires to use EcoStruxure Control Expert V15.2 or later, with an M580 CPU firmware V 4.10 or later.
-  We must choose the BMENUA0100.2 in the hardware configuration of the project:

New device configuration


- The "Source timestamping "  option must be enabled in the NUA module configuration:

BMENUA0100.2 configuration


- The time stamping mode must be configured on "system" in the project setting and the "max events stored" must be different than 0 :

ECE Project setting


- The time stamping of variables should be correctly configured in the data editor ( "both edges" in this example) :

Data Editor

More details can be found on this video: https://www.youtube.com/watch?v=jRlf0NTZV_A

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuote:
Lue lisää
Tuote:

Tarvitsetko apua?

  • Tuotevalitsin

    Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

  • Pyydä tarjous

    Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

  • Löydä lähin jälleenmyyjä

    Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

  • Asiakaspalvelukeskus

    Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia