Cuestión:
Preocupación por una persona que lleva un marcapasos o un desfibrilador cardíaco cuando trabaja cerca de VFD.
Línea de productos:
ATV61, ATV71, ATV32, ATV212, ATV12, ATV630, ATV930
Entorno:
Todos
Causa:
Ninguna
Resolución:
Los campos magnéticos y electromagnéticos en las proximidades de conductores de corriente y motores industriales pueden resultar en un grave peligro para la salud de las personas con marcapasos cardíacos, desfibriladores cardíacos internos, neuroestimuladores, implantes metálicos, implantes cocleares, audífonos y otros dispositivos médicos. Para evitar riesgos, manténgase alejado de la zona que rodea al motor y los VFD.
Consulte a continuación el mensaje de advertencia del manual de instalación del ATV61:
VFD y desfibriladores
Este mensaje procede del manual de ATV61Q y ATV71Q
This message is coming from ATV61Q and ATV71Q installation manual .
ATV61 Q:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=755958703&p_File_Name=8_P02_534_EN_01-01.pdf
ATV71Q:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=755958737&p_File_Name=8_P02_535_EN_01-01.pdf
Preocupación por una persona que lleva un marcapasos o un desfibrilador cardíaco cuando trabaja cerca de VFD.
Línea de productos:
ATV61, ATV71, ATV32, ATV212, ATV12, ATV630, ATV930
Entorno:
Todos
Causa:
Ninguna
Resolución:
Los campos magnéticos y electromagnéticos en las proximidades de conductores de corriente y motores industriales pueden resultar en un grave peligro para la salud de las personas con marcapasos cardíacos, desfibriladores cardíacos internos, neuroestimuladores, implantes metálicos, implantes cocleares, audífonos y otros dispositivos médicos. Para evitar riesgos, manténgase alejado de la zona que rodea al motor y los VFD.
Consulte a continuación el mensaje de advertencia del manual de instalación del ATV61:
VFD y desfibriladores
Este mensaje procede del manual de ATV61Q y ATV71Q
This message is coming from ATV61Q and ATV71Q installation manual .
ATV61 Q:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=755958703&p_File_Name=8_P02_534_EN_01-01.pdf
ATV71Q:
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=755958737&p_File_Name=8_P02_535_EN_01-01.pdf
Julkaistu: Schneider Electric Suomi




Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.