C’est dans l’Aube, au cœur de la Champagne-Ardenne, la première région éolienne de France, qu’ERDF prépare le réseau de distribution d’électricité moyenne tension (HTA) de demain avec les partenaires du projet Venteea - dont Schneider Electric- afin d’accompagner le développement des énergies renouvelables.
La qualité de l’électricité : une priorité pour ERDF
Garantir une tension constante aux prises de courant de ses clients, indépendamment de l’intermittence des productions d’énergie renouvelables, est une priorité pour ERDF. Pour cela, ERDF pilote en permanence la tension sur le réseau. Pour la régler au plus proche de ses clients, ERDF a installé le 30 novembre 2014, un transformateur HTA/BT (20 kV/ 400-230 V) qui adapte automatiquement la basse tension en fonction des variations de la moyenne tension.
Un transformateur innovant signé Schneider Electric
Expérimenté dans le cadre du projet Venteea, ce transformateur s’appuie sur une utilisation innovante de la technologie Booster, brevetée par Schneider Electric. Le régleur en charge Booster et le système de régulation de tension, totalement intégrés au transformateur, permettent de régler en temps réel la tension, en fonction des différentes sources de production.
« Ce nouveau système de transformateur intelligent possède une architecture innovante qui est une belle alternative aux technologies existantes, déclare Frédéric Abbal, Directeur Général Division Energy de Schneider Electric. C’est également le tout premier de son genre à être installé sur le réseau ERDF, et Schneider Electric est fier de contribuer ainsi à une gestion plus intelligente du réseau électrique dans un contexte d’augmentation forte des énergies renouvelables. »
Venteea : une nouvelle façon d’exploiter le réseau moyenne tension
Lancé en décembre 2012, le démonstrateur Venteea est désormais bien ancré dans sa phase expérimentale qui vise à tester des solutions innovantes pour intégrer des quantités massives d’énergie renouvelable sur les réseaux de distribution moyenne tension. Pour cela, Venteea teste une nouvelle façon d’exploiter le réseau moyenne tension en présence de sources d’énergies renouvelables (via prévision de production éolienne, observabilité, réglage de tension, pilotabilité…).
Plus d’infos sur www.venteea.fr.