A l’occasion de l’Innovation Summit organisé par Schneider Electric les 5 et 6 avril au Parc des Exposition de la Porte de Versailles, voici un retour sur les principales annonces et temps forts qui ont marqué l’évènement pour le marché Retail. La maison connectée fut à l’honneur ! Voici le détail des nouveautés et innovations présentées durant le salon par Schneider Electric :
Unica, l’interrupteur nouvelle génération qui allie technologie et design
Schneider Electric a présenté en avant-première durant Innovation Summit les nouveautés de la gamme Unica 2018, dévoilant aux visiteurs du salon le renouveau d’une gamme totalement revisitée. Avec cette nouvelle collection résolument raffinée et contemporaine, Unica 2018 joue avec les nuances, les matières et les effets tout en offrant des fonctions connectées : design épuré et discret, décliné dans une palette de teintes subtiles et dans des matériaux nobles permettent de personnaliser les intérieurs et d’apporter une touche sophistiquée.
La gamme intègre les dernières évolutions technologiques pour garantir aux occupants du logement une utilisation ergonomique des fonctionnalités et un confort idéal, et aux installateurs un confort de pose inégalé. Elle se distingue également de l’offre déjà existante par sa polyvalence, en étant adaptée aussi bien aux logements privatifs qu’aux environnements tertiaires. Unica Collection 2018 sera disponible prochainement à la vente en 2018.
Wiser, la technologie au service de la maison connectée pour un confort et une efficacité énergétique optimale de l’habitat
Seconde avant-première présentée en exclusivité durant Innovation Summit, Wiser fait rentrer le confort domestique dans une nouvelle dimension. Wiser l’application et Wiser Home Touch ont été développées pour permettre de gérer au mieux les consommations énergétiques et d’optimiser le confort domestique depuis un smartphone ou une tablette : les utilisateurs peuvent gérer leur domicile du bout des doigts, partout et à tout moment via une seule application, pour un maximum de confort, d’efficacité et de sécurité.
Wiser Home Touch est un écran tactile regroupant tous les produits Wiser à partir duquel l’ambiance domestique idéale peut être créée : contrôle du chauffage, de la lumière, de l’énergie et des volets roulants sont possibles via l’application.
Wiser Energy, intégrée au tableau électrique connecté Resi9, permet de gérer ses consommations énergétiques, en tout lieu, à tout moment. Elle permet de suivre la consommation du logement poste par poste (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, prises de courant), et de modifier son comportement en conséquence.
Comme l’explique Laurent Roussel, Vice-Président Retail de Schneider Electric France, « depuis dix ans, nous avons été témoins d’importants changements dans le secteur résidentiel, avec des attentes et des exigences accrues des particuliers. En tant que leaders de la transformation digitale de la gestion de l’énergie et des automatismes, nous avons tenu compte des attentes des consommateurs et des installateurs pour des solutions résidentielles faciles à installer, pratiques, qui apportent du confort, du contrôle et un fonctionnement aisé et efficace pour améliorer la vie quotidienne des utilisateurs ».
Toute l’expérience Wiser sera disponible en France dès octobre 2018 auprès des professionnels et installateurs agréés.
Une alliance stratégique avec des partenaires de premier plan
Schneider Electric a récemment annoncé un partenariat stratégique avec les géants mondiaux Danfoss et Somfy, dans le but est de créer un « Connectivity EcoSystem » pour le marché résidentiel (mais aussi pour les hôtels et bâtiments tertiaires de moyenne taille). Ce partenariat a également pour vocation d’accélérer l’adoption des technologies de connectivité, améliorant ainsi la vie quotidienne des occupants et utilisateurs sur ces marchés.
Le « Connectivity EcoSystem » offrira une intégration ouverte et simple avec les produits et les applications de Danfoss et de Somfy ainsi qu’une interopérabilité optimale entre les offres des trois partenaires, leur permettant ainsi de livrer des solutions avancées dont les avantages seront mesurables pour les logements des particuliers et les propriétaires d’immeubles de taille moyenne, partout dans le monde.
L’application Mix&Match : une créativité libérée !
Elément essentiel dans le parcours client, le choix ! Mix&Match permet d’allier style et technologie et de créer des intérieurs sur-mesure correspondant au plus près aux besoins des clients en sélectionnant les appareils électriques les plus adaptés à leurs projets après avoir testé les formes, les couleurs, les matières en fonction de leurs goûts et de leurs envies.
Sécurité et connectivité sont par ailleurs renforcées par les autres solutions et équipements développés par Schneider Electric, pour une présence numérique utile, sécurisante et rassurante partout dans la maison.
Le garage équipé, au service des modes de transport de demain
La borne de charge EVlink Wallbox allie simplicité d’utilisation, performances, esthétique et robustesse pour la recharge des véhicules. Ces bornes sont utilisables de manière intensive, à l’intérieur du garage comme à l’extérieur de la maison. En version smart, EVlink Wallbox offre des capacités de mesure de l’énergie ainsi que la connectivité nécessaire pour générer des rapports de consommation, de facturation, répartir les coûts pour des utilisateurs individuels et effectuer la maintenance à distance.
Bouton MultiTouch Pro, pour partir serein de chez soi
Au moment de quitter le domicile, un seul bouton pour que les lumières s’éteignent, que les appareils se mettent en veille, et que le chauffage s’abaisse. En cas de doute, un rapide coup d’œil sur le téléphone permet de s’assurer que tout est en ordre.