Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Le CHU de Lille a fait confiance à Schneider Electric pour fiabiliser son alimentation électrique

Rueil-Malmaison, France

22/06/2022

Télécharger le PDF
  • Une modernisation du réseau de distribution d’électricité après 40 ans de bons et loyaux services
  • Un site alimenté par deux postes Moyenne Tension, pour plus de sécurité
  • L’installation de Power Monitoring Expert (PME) pour tout monitorer

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a travaillé avec le CHU de Lille pour reconfigurer son alimentation électrique et donner les moyens à son exploitant de piloter efficacement ses installations.

500 000 m² de plateaux, 3 300 lits… le Centre Hospitalier Universitaire de Lille est l’un des plus gros établissements de santé en France avec 12 hôpitaux réunis sur un même site géographique.

« C’est une petite ville dans la ville, » décrit Wilfrid Descamps, responsable du service maintenance, infrastructure et exploitation de l’établissement.

Une petite ville dans laquelle creux de tension, micro-oscillations, micro ou franches coupures de courant et problèmes sur le réseau électrique n’ont pas leur place, même les jours de gros orages. C’est la vie des patients qui en dépend !

 Renforce, sécuriser et fiabiliser

Pour veiller au bon fonctionnement des installations électriques d’alimentation du site, une équipe d’une cinquantaine de techniciens œuvre au quotidien. La sécurité et la fiabilité sont au cœur de leurs tâches et leur souci de tous les instants.

Les matériels en place, certains depuis plus de 30 ans, ont tous démontré leur efficacité. Mais ils ont atteint leur limite avec le développement continu du site : nouveaux bâtiments, développement de la pharmacie, nouveaux équipements plus gourmands en énergie, modernisation de certains hôpitaux… De plus, la réglementation a changé, imposant une fiabilité renforcée. Le CHU lance donc fin 2018 une consultation pour renforcer et moderniser son alimentation électrique.

« Certains câbles étaient en limite de puissance. Les installations de secours également. De plus, nous avions besoin d’un second poste de livraison moyenne tension (HTA), géographiquement différent pour éviter que les câbles électriques ne passent au même endroit, ainsi que d’une seconde centrale d’électricité pour les groupes électrogènes (photo), » explique Wilfrid Descamps.

Le groupement qui remporte le projet a présenté une proposition complète en matériel Schneider Electric, dans la continuité des installations déjà en place.

 « C’est simple pour nous de poursuivre avec des matériels de la même marque. Ils ont démontré leur efficacité et leur fiabilité. Nos équipes savent les utiliser et leur maintenance est assuré par un prestataire externe renforcé par les experts Schneider. »

Moderniser et reconfigurer

Améliorer la sécurité a été le maître mot de l’opération de modernisation.

Le projet comporte la création physique d’un poste d’alimentation supplémentaire, ce qui permet de dédoubler l’installation, de redessiner les boucles d’alimentation moyenne tension et de lever la barrière de limite de puissance des câbles. Il intègre également l’ajout d’une centrale électrique pour l’alimentation de secours. Les groupes électrogènes existants sont rénovés, renforcés de nouveaux et répartis entre les deux centrales.

« Nous n’aurons plus de problème de redondance pour les périodes de maintenance, » souligne Wilfrid Descamps. 

La puissance souscrite reste la même.

Piloter et superviser

Dans le projet, les intervenants ont proposé de connecter les installations électriques du site à un système de supervision : Power Monitoring Expert. Dans un premier temps, il va permettre de suivre la centrale, les postes, les cellules et les transformateurs, les alarmes.

« Mais nous savons que PME est capable de faire bien plus que la seule gestion de l’énergie électrique. Nous pourrons y intégrer la gestion thermique ou celle de l’eau par exemple. A terme, il pourrait remplacer nos différents systèmes de supervision. »

Le système assure la collecte et le traitement des données : taux de charge, intensité, puissance, harmoniques… pour un suivi énergétique précis de chaque bâtiment.

« Notre objectif est de pouvoir faire des études pour comprendre et traiter les anomalies, mieux comprendre ce qu’il se passe dans nos bâtiments et pouvoir analyser les consommations de nuit, de jour, l’été, l’hiver… » 

Tout sera donc sous surveillance et sous contrôle, avec un véritable suivi quantitatif et qualitatif de l’énergie. Le site sera en bonne posture pour la suite : la mise en œuvre du Décret Tertiaire et son obligation de réaliser des économies d’énergie à l’horizon 2050.

Les travaux ont débuté en 2020 et vont se poursuivre jusqu’en 2023. Comme le site est occupé, ils sont réalisés progressivement. Le poste et la centrale sont achevés. Chaque nouveau matériel est testé, d’abord sur des plateformes dans les sites Schneider Electric pour la réception, puis sur place avant d’être connecté au réseau local.

« Nous avons une véritable relation de confiance avec Schneider Electric. Nos interlocuteurs nous connaissent parfaitement et nous suivent. Ils nous épaulent, nous forment et nous accompagnent depuis de longues années. » 

Du côté du CHU, les équipent connaissent bien les produits et savent en tirer le meilleur, au service des activités de santé du site.

« Finalement, nous sommes là pour garantir un fonctionnement parfait. Moins on entend parler de nous, mieux c’est ! »

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :