Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
 

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric et le promoteur immobilier Ecolocost : ensemble pour des logements intelligents à faibles coûts énergétiques

Rueil-Malmaison, France

07/12/2020

Télécharger le PDF
  • Schneider Electric accompagne Ecolocost dans son programme immobilier le Domaine d’Adèle.
  • Première résidence française à proposer des maisons à ossature bois labellisées BEPOS-Effinergie 2017, E+C- à un niveau E3C2 et Passivhaus.

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, est le partenaire historique de la société de promotion immobilière Ecolocost. Schneider Electric équipe aujourd’hui l’ensemble de la résidence du Domaine d’Adèle avec ses solutions électriques afin de proposer des habitations responsables avec des consommations énergies raisonnées et raisonnables. 

Construire dès aujourd’hui les maisons respectant les normes environnementales de demain

En phase avec les dernières annonces gouvernementales, Ecolocost construit des logements en ossature bois abordables et durables. Le promoteur a pour vocation de faire des bâtiments, et plus particulièrement des maisons, qui respectent la norme RE 2020 et la norme PassivHaus et à des tarifs accessibles. Nous retrouvons dans les constructions Ecolocost une réponse aux trois objectifs principaux de la RE 2020 :

  • donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
  • diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
  • en garantir la fraicheur en cas de forte chaleur.

Au-delà de l’aspect financier, le respect de l’environnement tient également une place majeure dans les constructions Ecolocost. L’objectif est de permettre à des primo-accédants d’avoir une habitation de très haute qualité qui consomme moins et utilise des énergies moins carbonées à un prix abordable.

26 maisons neuves de 3 et 4 chambres avec jardin composent le programme immobilier du Domaine d’Adèle construit par Ecolocost. Située à Villeneuve-Saint-Georges, dans un quartier en pleine reconstruction, cette résidence est façonnée comme une transition avec la verdure, un confort à la fois sophistiqué et exigeant. Le domaine d’Adèle est une opportunité unique de s’approprier une nouvelle façon d’habiter qui préfigure le standard de l’immobilier neuf de demain, avec un niveau de performance qui répond d’ores et déjà à la future règlementation thermique RE2020, le standard de base chez Ecolocost. Les deux dimensions, économique et écologique, sont extrêmement liées et au cœur du projet.

Ce programme d’immobilier neuf est ambitieux. Il vise le plus haut niveau Energie Carbone : il est le premier en France à proposer des maisons à ossature bois labellisées BEPOS-Effinergie 2017, E+C- à un niveau E3C2 et Passivhaus. Une performance rendue possible grâce à une construction de très haute qualité, des équipements techniques de pointe et un soin apportés aux détails.

Schneider Electric : un partenaire de choix

Pour être à la hauteur de ses ambitions Ecolocost a fait le choix de matériaux haut de gamme entièrement recyclables et d’équipements techniques de grande qualité. L’ensemble des maisons du Domaine d’Adèle sont équipées des appareillages Schneider Electric.

« Le choix de Schneider Electric a été pour moi assez simple. Schneider Electric me permet de proposer une gamme complète d’appareillages de qualité à mes clients, le tout avec l’image d’une grande marque.» commente Maxime Brard, fondateur d’Ecolocost.

Le Domaine d’Adèle vit en autoconsommation grâce à l’installation de 6 panneaux solaires. Les 10m² de panneaux photovoltaïques posés sur les toitures végétalisées permettent une énergie solaire propre et inépuisable afin que chaque maison puisse produire jusqu’à 77% de ses besoins électriques et équilibrer la facture énergétique annuelle. Associés à une production d’eau chaude et de chauffage Biomasse grâce aux chaudières à granulé bois, voilà l’équation parfaite pour maitriser le coût de l’énergie sur le long terme.

La solution Wiser de Schneider Electric reliée aux panneaux solaires offre la possibilité de monitorer les besoins et les consommations énergétiques des différents logements. Ensuite, l’application Wiser Energy permet de suivre chaque watt dépensé et de connaître, exactement et instantanément, le coût de l’énergie utilisée par l’ensemble de la maison, et donc de chacun des appareils utilisés. Il est possible de créer des scénarios pour agir sur les postes de dépenses énergétiques du logement. Les utilisateurs peuvent ensuite comparer la consommation globale d’une année sur l’autre et également par poste de dépenses. Les habitants prennent désormais le contrôle sur leur consommation. Wiser est un allié indispensable pour la maison de demain. En complément de l’ensemble des efforts réalisés sur l’enveloppe et la qualité du bâtiment, Wiser permet d’aller plus loin dans la vie du logement et le confort des occupants à travers la gestion des énergies.

L’accompagnement Schneider Electric est global. Côté réglementation électrique, les logements sont équipés des tableaux GTL Resi9 avec la solution comptage Wiser Energy. La protection photovoltaïque sera également intégrée au tableau GTL et l’alimentation prévue jusqu’à la toiture selon préconisations SOLARWATT.

Pour l’ensemble des interrupteurs et des prises, c’est la gamme Odace qui a été choisie : une collection pleine de peps alliant design et praticité. Avec ses formes arrondies et une palette infinie de couleurs, matières et motifs, cette gamme encastrée s’intègre parfaitement à tous les intérieurs. Toutes les fenêtres seront équipées de volets roulants électriques pilotables à distance et programmables selon les habitudes de chacun ou du rythme du soleil grâce à Wiser. Enfin, chaque maison du Domaine d’Adèle est dotée d’une borne pour recharger son véhicule électrique.

« Notre collaboration avec Ecolocost est essentielle, le Domaine d’Adèle est une vitrine démontrant que la massification et la généralisation de cette nouvelle génération de bâtiments est compatible avec une maîtrise des coûts et des prix abordables : des maisons pratiques et modernes, performantes et écologiques, abordables. » explique Stéphane Droxler, Directeur Marketing Home & Distribution chez Schneider Electric France.

France

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.

Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site.