Est-il possible de raccorder une sonde PT100 sur le module d'extension Zelio SR3XT43BD ?
Oui. L'entrée IJ du module est configurable en 0-10V, 0-20mA ou PT100.
L'échelle est la suivante :
- à - 25°C => 0 pts,
- à +125°C => 1023 pts.
Remarque : l'entrée IH est configurable uniquement en 0-10V ou 0-20mA.
Schéma de raccordement :