Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
De quel matériel faut-il se munir pour exploiter les automates April de la gamme SMC ?
L'exploitation des automates SMC avec le logiciel VPSOFT sur PC nécessite :
Le logiciel VPSOFT est disponible en téléchargement sur le site abonnés XSL sous la référence FSACSISMC. Cette référence comporte :
- Le logiciel VPSOFT V3.02 ou V7.
- La documentation TEM90005F.
- Un convertisseur RS232/BDC référence BOX0020, qui n'est plus commercialisé, ou équivalent (voir solution Quel est le produit de substitution du convertisseur BOX0020 ? ).
- Des câbles de raccordement (à réaliser selon schéma de la documentation TEM90005F Annexe A2 disponible sur le site abonnés XSL).
Le logiciel VPSOFT est disponible en téléchargement sur le site abonnés XSL sous la référence FSACSISMC. Cette référence comporte :
- VPSOFT V7 utilisable sans dongle.
- VPSOFT 3.02 fourni sans clé.
- Une disquette 3"1/2 contenant le logiciel VPSOFT 3.02 référence VPS0001.
- La clé de protection référence VPS9900.
- La documentation TEM90005F.
Cela vous a-t-il été utile ?