Consulter notre FAQ
Qu'est ce qui caractérise un contact bas niveau ou un contact doré ?
Une résistance de contact inférieure à celle des contacts classiques ou ''standard" particularise les contacts dorés ou de bas niveaux.
Ces contacts sont utilisés pour commuter de faibles intensités ou de faibles tensions. Ceci par la présence d'or sur les contacts par l'intermédiaire d'alliage de type AgAu ou plus simplement par un placage or.
Les relais de type RSL ou RXM dispose de références comportant ce type de contact.
Par exemple, le relais de référence RXM4GB1BD est capable de commuter 3mA sous 5V alors que le produit identique mais sans contact doré ne peut commuter que 10mA sous 17V.