Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment configurer une passerelle TSXETG100 afin d'établir une connexion entre un Terminal Magelis maitre Modbus et un automate M340 via son coupleur Ethernet ?
Le synoptique de l'installation est le suivant :
Un terminal Magelis doit interroger un M340 à travers une passerelle TSXETG100.
Le terminal est le maitre de la liaison RS485 Modbus.
La passerelle TSXETG100 est esclave Modbus.
Le M340 et la passerelle sont reliés sur le réseau Ethernet.
Configuration de la passerelle TSXETG100 :
Ethernet & TCP/IP :
Port série :
Liste des appareils (permet d'associer l'adresse esclave Modbus à l'adresse IP de l'équipement) :
Configuration du M340 :
Ethernet & TCP/IP :
Configuration du terminal Magelis :
Un terminal Magelis doit interroger un M340 à travers une passerelle TSXETG100.
Le terminal est le maitre de la liaison RS485 Modbus.
La passerelle TSXETG100 est esclave Modbus.
Le M340 et la passerelle sont reliés sur le réseau Ethernet.
Configuration de la passerelle TSXETG100 :
Ethernet & TCP/IP :
- Adresse IP, Masque et Gateway de la passerelle
- Format de trame : Ethernet II
Port série :
- Mode : Esclave
- Interface physique RS485 2 fils
- Mode de transmission : Modbus RTU
- Vitesse de transmission et Parité : identtiques à celles du Maitre Modbus (le XBTRT511 dans cet exemple)
- Connexion Modbus TCP/IP à distance : indiquer l'adresse IP de l'automate vers lequel l'afficheur doit communiquer. Dans cet exemple 10.199.14.123
Liste des appareils (permet d'associer l'adresse esclave Modbus à l'adresse IP de l'équipement) :
- Identification locale : adresse esclave que le Maitre Modbus utilisera pour atteindre l'équipement défini dans le champ Raccordement (qui sera associé ; correspond à l'adresse esclave de la passerelle, ici 1)
- Raccordement : Adresse IP de l'équipement auquel l'adresse esclave correspond, ici 10.199.14.123
- Identification distante : non utilisée ici car le M340 est directement accessible par son adresse IP (il ne se trouve pas sur une liaison modbus derrière une passerelle), mettre par exemple 1.
Configuration du M340 :
Ethernet & TCP/IP :
- Adresse IP, Masque et Gateway de la passerelle
- Format de trame : Ethernet II
Configuration du terminal Magelis :
- Adresse de l'équipement : adresse esclave Modbus de la passerelle ETG100, (Identification locale) ici 1
- Protocole : Modbus
- Mode de transmission : Modbus RTU
- Vitesse de transmission et Parité : identiques à celles du XBTRT511 par exemple 19200 bauds et parité paire.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: