{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la température de stockage des iCT+ ?

Les contacteurs iCT+ ont une technologie totalement différente des iCT (techno hybride électronique + relai électromécanique).
Compte-tenu de la classe de température des composants électroniques, cette performance en stockage est limitée à 60°.
Ceci explique aussi et justifie l'usage d'un séparateur 9mm lorsque l'iCT+ est à coté d un MCB ou vigi.

Cela vous a-t-il été utile ?