Comment se procurer le logiciel PL707 pour automate TSX Nano ?
Il est possible de se procurer le logiciel PL7 07 pour les client sous contrat Support Premium sous les références
- FSACSIPL7-07
- FSACSILOGANC (téléchargement de tous les anciens logiciels).
Le logiciel est ensuite disponible
Depuis l'espace client myschneider pour les clients sous contrat Support Premium
Notes :
- On ne peut acheter ces références qu'avec des points ( donc il est nécessaire d'avoir un contrat et des points dessus).
- PL7-07 n'est pas compatible avec Windows 7 (W7)