{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment connaitre l'état de fonctionnement d'un bus Uni-Telway sur TSX Micro ou Premium?

Pour connaitre l'état de fonctionnement du bus Uni-Telway, il faut utiliser des objets en échange explicite.

Pour cela, il faut lancer de façon cyclique l'instruction READ_STS %CHm.v (avec m = emplacement du module et v = numéro de voie), et tester les mots %MWm.v

Différents cas sont alors possibles:

  • Uni-Telway maître sur PCMCIA ou voie 0 d'une TSXSCY21600 ou TSXSCY21601,
    - tester %MWm.v.8 à 14,
    - chaque bit de ces mots correspond à un esclave,
    - un bit = 1 signifie que l'esclave associé répond au pooling

  • Uni-Telway esclave sur PCMCIA ou voie 0 d'une TSXSCY21600 ou TSXSCY21601,
    - tester %MWm.v.1,
    - les bits X0  X1 et X2 informent de la présence du pooling sur les adresses Ad0, Ad1 ou Ad2,
    - un bit = 1 signifie l'absence d'interrogation du maître;

  • UniTelway maître sur prise terminal,
    - tester %MWm.0.4,
    - chaque bit de l'octet de poids fort correspond à un esclave,
    - un bit = 1 signifie que l'esclave associé répond au pooling;

  • UniTelway esclave sur prise terminal,
    - il n'y a pas d'information concernant la présence du pooling du maître.

Cela vous a-t-il été utile ?