Comment connecter un PC équipé de PL7 ou Unity Pro sur un bus UniTelway ?
Un PC peut être raccordé à un bus UniTelway sur une prise abonnée du boîtier TSXSCA62. Voici deux solutions permettant de réaliser cette liaison :
1. PC avec un port RS232 : Utilisation d'un boîtier XGSZ24
Cet adaptateur permet de convertir un signal RS232 en un signal RS485. Les deux cotés du boîtier sont équipés de connecteurs à vis débrochables.
Les liaisons PC >XGSZ24 > TSXSCA62 doivent être câblées par l'utilisateur. Une alimentation 24VDC est nécessaire.
Consulter le schéma de cablage disponible en pièce jointe (cablage_xgsz24.pdf).
2. PC avec un port USB : Utilisation du convertisseur TSXCUSB485 et du cordon TSXCRJDB25 :
Ce convertisseur permet de convertir un signal USB en un signal RS485.
Le cordon TSXCRJDB25 permet d'établir la liaison entre la prise RJ45 femelle du convertisseur et le connecteur SubD 15 pts de la prise abonné TSXSCA62.
Consulter la notice disponible en pièce jointe (notice_tsxcusb485.pdf).
Remarque : Il est également possible d'utiliser le convertisseur TSXSCA72 au lieu du boîtier XGSZ24.