Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment lier l'état d'une sortie de l'automate Twido à l'état RUN ou STOP de celui-ci ?
Il est possible de sélectionner une sortie de la base d'un automate Twido (%Q0.1, %Q0.2 ou %Q0.3) et de lier son état (0 ou 1) à l'état RUN ou STOP de celui-ci.
Configuration sous TwidoSuite :
- éditer le tableau des sorties accessibles dans l'onglet de configuration du matériel comme illustré ci-dessous,
- cocher la case "Etat?" de la sortie dédiée à cette fonctionnalité.
Fonctionnement :
Si l'automate est en RUN, la sortie est définie sur 1.
Si l'automate est en STOP ou ERROR (déclenchement du chien de garde par exemple), la sortie est définie sur 0.
Voir aussi :Comment lier l'état d'une entrée de l'automate Twido à l'état RUN ou STOP de celui-ci ?
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}