Consulter notre FAQ
Est-il possible de faire visuellement un diagnostic des modules d'E/S TOR d'un automate Modicon M340 ?
Oui.
Chaque module d'entrées/sorties " Tout ou Rien" est équipé en face avant d'un bloc de visualisation centralisant toutes les informations nécessaires au contrôle, au diagnostic et à la maintenance du module.
Le bloc de visualisation comprend :
1- Un ensemble de 8, 16 ou 32 voyants verts (DEL) selon la modularité du module.
Chaque voyant est associé à une voie :
- allumé, voie à l'état 1 ; éteint, voie à l'état 0
- clignotant, voie en défaut, surcharge ou court-circuit.
2- Trois voyants (DEL) indiquant au niveau du module :
- RUN (vert), allumé : fonctionnement normal,
- ERR (rouge), allumé : défaut interne du module, clignotant : défaut d'échange entre le module et le processeur,
- I/O (rouge), allumé : défaut externe (tension capteurs/pré-actionneurs, surcharge, court-circuit,...), clignotant : défaut bornier.
3- Un voyant +32 (DEL verte) indiquant, dans le cas des modules 64 voies si l'ensemble de 32 LEDs visualise l'état des voies 0...31 (éteint) ou visualise l'état des voies 32...63 (allumé).
Ce voyant +32 est activé ou désactivé par un bouton poussoir placé sur le dessus du module.
Voir également : Est-il possible de faire un diagnostic logiciel des modules d'E/S TOR d'un automate Modicon M340 ?