Consulter notre FAQ
Pourquoi PL7 Micro/Junior/Pro V4.5 retourne t-il le message "Action impossible, l'application réside dans une carte PCMCIA flash EPROM" ?
Ce message est retourné par PL7 lorsque que l'on tente de faire des modifications en ligne sur un automate Premium ou Micro équipé d'une carte PCMCIA flash EPROM.
En effet ce type de carte ne permet pas les modifications en ligne.
Seul le transfert global de l'application est autorisé.
Les modifications de l'application seront effectuées hors ligne (en déconnecté), puis l'application sera rechargée dans l'automate.
Attention, cela implique l'arrêt de l'automate.