Que signifient les erreurs "63" , "64" , "66" , "421" , "1601" , "1602" sur un terminal Magelis XBTF ?
L'erreur "63" signifie qu'il y a un problème lors de la recherche d’un objet dans une page.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'erreur "64" signifie qu'il y a un problème lors de la recherche d’une touche de fonction dynamique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'erreur "66" signifie :
- que la création d'un objet est impossible,
- ou qu'il y a trop de touches dynamiques,
- ou qu'il y a trop de champs variables dans une page.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'erreur "421" signifie qu'il y a un problème sur une image bitmap.
L'XBTF n'arrive pas à lire un fichier .XDF.
Les causes et les solutions possibles sont :
- pendant le chargement de l'application dans la PCMCIA, un problème de communication a corrompu le fichier xdf.
=> Recharger l'application.
- La PCMCIA est corrompue.
=> Reformater ou essayer avec une autre carte PCMCIA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'erreur "1601" signifie que la police n'a pas été chargée correctement.
Sans doute provoquée par une taille mémoire trop faible.
=> Essayer avec une carte mémoire de taille supérieure.
Remarque :
La carte XBTMEM32 est la carte PCMCIA dont la taille mémoire est la plus importante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'erreur "1602" signifie qu'il y a une erreur au chargement d’une police.