Consulter notre FAQ
Pourquoi le transfert d'une application entre XBTL1000 et un afficheur XBTH, XBTP ou XBTE provoque t-il le message "Transfert échoué" ou "Terminal non reconnu" ?
Les afficheurs XBTH, XBTP et XBTE équipés d'un BIOS V1.x (indiqué par le XBT à la mise sous tension) ne sont pas compatibles avec les versions 32 bits de Windows (Win NT, 2000, XP....).
Ce BIOS ne peut plus être mis à jour (la mémoire EPROM contenant le BIOS V2.2 n'est plus commercialisée). Il faut utiliser un PC avec un systeme d'exploitation 16 bits (Win 95, Win 98SP1 par exemple).
Exemple :
L'utilisation de XBTL1000 v4.51 sur un PC sous XP en liaison (via le cordon XBTZ915) avec un afficheur XBTH / XBTP / XBTE équipé d'un BIOS V1.1 ne fonctionnera pas.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :