Quel est le paramétrage à respecter pour établir une communication Modbus entre un Twido et un afficheur Magelis XBT H,HM,P,PM,E ?
La connexion de l'automate Twido avec les anciennes gammes d'afficheurs Magelis XBT H,HM,P,PM,E via le cordon XBTZ968 doit respecter la configuration suivante :
Configuration Twido :
- Protocole Modbus ; Adresse = 1
- Débit = 19200 bauds
- Bits de données = 8
- Parité = aucune
- Bits d'arrêt = 1
- Fin de trame =10
- Délai de réponse = 10
Seule cette configuration des paramètres fonctionne avec le cordon XBTZ968 et le Twido.
Les autres vitesses, parités ou adresses ne fonctionnent pas.
Configuration XBT :
- L'afficheur XBT doit être configuré avec les mêmes paramètres sur le logiciel XBLT1000.
Attention, ceux proposés par XBTL1000 par défaut sont différents (9600 bauds,Paire, 1 stop).
Remarques :
- Vérifier que la version du driver Modbus utilisé est bien supérieure ou égale à DLL V3.33 avec XBTL1000 supérieur ou égal à V3.7
Publié pour: Schneider Electric France