Comment distinguer sur les cordons BMXFCCxx3, le connecteur correspondant aux entrées du module mixte BMXDDM3202K de celui correspondant aux sorties ?
Le module mixte d'entrées/sorties BMXDDM3202K est utilisable avec les cordons suivants :
- BMXFCC053, BMXFCC103, BMXFCC203, BMXFCC303, BMXFCC503, BMXFCC1003 (1 connecteur 40 broches côté module M340, 2 connecteurs HE10 pour raccordement sur embases ABE7),
- BMXFCW303, BMXFCW503, BMXFCW1003 (1 connecteur 40 broches côté module M340, 2 extrémités fils libres côté utilisation).
Sur les cordons BMXFCCxxx, le connecteur HE10 correspondant aux entrées est repéré A, celui des sorties est repéré B. Les repères sont identiques pour les cordons avec fils libres mais ils figurent directement sur les gaines.
Voir également : Quelle est la correspondance entre le code couleur des fils des cordons BMXFCW.01/.03 et les broches des modules M340 equipés de connecteurs 40 broches ?
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.