Environnement CEM et filtre d'entrée CEM
Les environnements en CEM qu'ils soient industriels ou tertiaires sont décrits par des normes et Schneider Electric a conçu des filtres CEM pour respecter les niveaux de radio-perturbation issues de ces normes.
Filtres classe A et filtres classe B
Les filtres de classe A sont utilisés dans le milieu industriel car ils sont adaptés aux environnements CEM décrits par les normes typiques de ce milieu :
- EN55011 classe A groupe 1 ou IEC/EN 61800-3 catégorie C2,
- EN55011 classe A groupe 2 ou IEC/EN 61800-3 catégorie C3,
Les filtres de classe B sont utilisés dans le milieu tertiaire (bâtiment) ou domestique car ils adaptés aux environnements CEM décrits par les normes typiques de ces milieux :
- EN55011 classe B groupe 2 ou IEC/EN 61800-3 catégorie C1.
Le filtre de classe B est plus performant que le filtre de classe A car l'environnement tertiaire (bureaux, administration) doit être plus protégé que l'environnement industriel.
La principale caractéristique des ces filtres vient du taux d'atténuation des harmoniques de rang 5 et 7 qui sont les plus souvent filtrés.
Offre Schneider Electric
L'offre Schneider est composé de variateurs avec ou sans filtre et si filtre il y a, ils peuvent être de classe A ou classe B.
En effet, un filtre CEM induit un certain budget et il est nécessaire de l'optimiser en répondant aux questionnement suivant :
En effet, un filtre CEM induit un certain budget et il est nécessaire de l'optimiser en répondant aux questionnement suivant :
- milieu industriel ou tertiaire (critère le plus important),
- distance variateur - moteur,
- fréquence de découpage,
Il est possible de rajouter un filtre supplémentaire optionnel si le produit de base n'est pas compatible avec un environnement CEM plus sévère que prévu.
Néanmoins, les produits complets résolvent la majorité des cas.
Néanmoins, les produits complets résolvent la majorité des cas.
ATV21
- ATV21H075M3X à ATV21HD30M3X : sans filtre CEM ,
- ATV21H075N4 à ATV21HD75N4 : avec filtre classe A intégré ,
- ATV21W075N4 à ATV21WD75N4 : avec filtre classe A intégré,
- ATV21W075N4C à ATV21WD75N4C : avec filtre classe B intégré.
ATV312
- ATV312H018M2 à ATV31HU22M2 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV312H037N4 à ATV312HU040N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV31HU22M2 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV312HU55N4 à ATV312HD15N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV312H018M3 à ATV312HD15M3 : sans filtre CEM.
ATV12
- ATV12xxxxF1, ATV12H018M3, ATV12x037M3 à ATV12xU22M3 : sans filtre CEM,
- ATV12xxxxM2 : avec filtre classe A ou classe B suivant la longueur de câble ou la fréquence de découpage. A retenir qu'ils sont performants.
ATV61
- ATV61H075M3 à ATV61HU22M3 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV61HU30M3 à ATV61HU75M3 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV61HD11M3X à ATV61HD90M3X : sans filtre CEM intégré,
- ATV61H075N4 à ATV61HU40N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV61HU55N4 à ATV61HC63N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV61W075N4 à ATV61WD90N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV61W075N4C à ATV61WD90N4C : avec filtre classe B intégré,
ATV71
- ATV71H037M3 à ATV71HU22M3 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV71HU30M3 à ATV71HU75M3 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV71HD11M3X à ATV71HD75M3X : sans filtre CEM intégré,
- ATV71H075N4 à ATV71HU40N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV71HU55N4 à ATV71HC50N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV71W075N4 à ATV71WU40N4 : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV71WU55N4 à ATV71WD75N4 : avec filtre classe A groupe 2 intégré,
- ATV71PU15N4Z à ATV71PU40N4Z : avec filtre classe A groupe 1 intégré,
- ATV71PU55N4Z à ATV71PU75N4Z : avec filtre classe A groupe 2 intégré.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.