Remplacement du cylindre des boîtes XAPS par un modèle européen : est-ce possible ?
Il est possible de remplacer le cylindre d’origine Schneider des boîtes inviolables XAPS par un cylindre 1/2 canon européen standard, sous réserve du respect des conditions suivantes :
✅ Conditions techniques à respecter :
-
Position du paneton :
Le paneton du cylindre doit être en position haute (12:00) lorsque la clé est au repos (position de retrait). -
Fixation :
La vis de fixation doit être une vis TF auto-taraudeuse, compatible avec un trou M5 de serrure standard. -
Rotation contrôlée :
Le cylindre doit être équipé de butées de rotation pour limiter l’angle de mouvement. -
Attention en cas d’utilisation d’un cylindre standard :
Il existe un risque de rupture du doigt d’actionnement des contacts internes.
⚠️ Important à noter :
- En cas de substitution du cylindre Schneider par un modèle européen, la garantie du boîtier inviolable est annulée.
- La boîte ne devient plus conforme à son usage d’origine, notamment en cas de besoin de fonction débrayable.