Dans un démarreur étoile-triangle, comment intégrer un relais thermique suivant la coordination Type 1 ou Type 2 ?
Seuls des tests réalisés par des laboratoires agréés permettent d'annoncer qu'une association de matériels peut garantir une protection de l'installation en coordination type 1, type 2 ou coordination totale.
Ces associations sont tabulées très précisément par le constructeur ( Schneider ) et ne tolère pas d'exception dans leur association. Voir lien vers ces tableaux en fin de dossier.
Dans la cas d'utilisation d'un démarreur étoile/triangle, le degré de coordination souhaitée pour l'installation détermine :
- la calibre et la référence des 3 contacteurs
- le calibre et la référence des disjoncteurs ou sectionneurs
- le calibre, la référence, mais aussi la position du relais thermique dans la séquence.
Coordination type 1
Le relais thermique est placé dans le circuit triangle et doit être réglé à 0,58 x In moteur.
Le relais est moins onéreux car de faible calibre.
Coordination type 2
Le relais thermique est placé sous le contacteur de ligne et doit être réglé à In moteur. Il n'est pas possible d'obtenir une coordination type 2 en plaçant le relais thermique dans le circuit triangle.
Le produit est protégé quelque soit la phase de fonctionnement.
Publié pour: Schneider Electric France