Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quels sont les différents types de raccordement électrique et hydraulique des pressostats XMLA et XMLB ?
Les terminaisons S11, S12, S13 ou S14 des pressostats XMLA et XMLB spécifient les pas des raccordements électriques et hydrauliques de ces produits.
Les différents types de raccordements électriques sont :
- S11 : PG13.5 (DIN 46255 or NFC 68311)
- S12 : M20 (BS4568)
- S13 : 1/2 -14 NPT (ANSI B2-1)
- S14 : 1/2 PF (JIS B0202)
Les différents types de raccordements hydrauliques sont :
- S11 : 1/4 gaz (ISO 228)
- S12 : 1/4 gaz (BS2779 or ISO228)
- S13 : 1/4 -18 NPTF (ANSI B1.20.3)
- S14 : 1/4 PT (JIS B0203)
Il n'existe pas de raccordement hydraulique mâle.
Il n y a pas non plus de taraudage en 1/2" femelle pour raccordement hydraulique.
Attention : Toutes les variantes ne sont pas possibles. Il est nécessaire de faire valider les références.
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?