Consulter notre FAQ
Comment réduire le bruit d'un moteur alimenté par un variateur de fréquence de type ATV altivar ?
Il existe deux paramètres permettant de réduire le bruit généré par la fréquence de découpage d'un variateur lorsque l'application nécessite un faible niveau acoustique :
- réglage de la fréquence de découpage, pour la plupart des variateurs réglable de 0 à 16 kHz : paramètre SFr ou "Fréquence découp.".
- modulation de fréquence aléatoire pour diminuer les bruits de résonnance éventuel qui pourraient survenir à fréquence fixe : paramètre nrd ou "Réduction bruit" réglable à Oui ou Non.
La règle
Pour diminuer le bruit acoustique, il est recommandé d'augmenter la fréquence de découpage.
ATV31, ATV312, ATV61 et ATV71
ATV31, ATV312, ATV61 et ATV71
- ATV31 : Menu SET ==> SFr = valeur souhaitée,
Menu SET ==> nrd = oui ou non
- ATV312 : Menu drC==> SFr = valeur souhaitée,
Menu drC ==> nrd = oui ou non
- ATV61 et ATV71 : Menu Réglage ==> "Fréquence découpage" = valeur souhaitée,
Menu Réglage ==> "Réduction bruit" = oui ou non
ATV11
Menu SFt ==> ACt = LFr ,
Menu SFt ==> SFr = 2 (pour 2 kHz) ou 4 (pour 4 kHz),
Menu SFt ==> ACt = LF,
Menu SFt ==> SFr = 2 (pour 2 kHz) ou 4 (pour 4 kHz),
L'écart entre LF et LFr est le suivant :
Pour LF, la valeur SFr reste figée,
Pour LFr, la valeur initiale est celle de SFr , mais si le variateur chauffe cette valeur diminuera,
Menu SFt ==> ACt = HF,
Menu SFt ==> SFr = 8 (pour 8 kHz) 12 (pour 12 kHz) ou 16 (pour 16 kHz).
ATV12 et ATV32
Idem variateurs précédents pour le paramètre nrd :
- réduction du bruit moteur par modulation de fréquence,
Menu FULL ==> drC ==> nrd = oui ou non.
- optimisation de chauffage, en cas de surchauffe, le variateur diminue automatiquement la fréquence de découpage,
ATV12 : Menu FULL ==> drC ==> SFt = HF1,
ATV32 : Menu CONF ==> FULL ==> drC ==> SFt = HF1.
- optimisation du niveau de bruit du moteur , permet de conserver une fréquence de découpage choisie constante ( SFr) quelle que soit la fréquence du moteur,
ATV12 : Menu FULL ==> drC ==> SFt = HF2.
Menu FULL ==> drC ==> SFr = fréquence souhaitée de 2 à 4 kHz,
ATV32 : Menu CONF ==> FULL ==> drC ==> SFt = HF2,
Menu CONF ==> FULL ==> drC ==> SFr = fréquence souhaitée de 2 à 16 kHz.