{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment paramétrer la fonction JOG sur un ATV61 ou ATV71 ?

Introduction

  • l'agent de production pour engager manuellement du produit dans la machine,
  • l'agent de maintenance pour tester la machine à basse vitesse,
ont besoin d'un mode de marche qui permette de générer une vitesse plus lente que la vitesse utilisée lors de la production classique.
C'est le JOG.
Il permet la marche impulsionnelle avec des temps de rampe minimum (0,1 s), une consigne de vitesse limitée et un temps minimal entre 2 impulsions.
Les variateurs ATV61 et ATV71 permettent l'utilisation du JOG de deux façons différentes :
  • par le bornier
  • par le terminal
Par le bornier
Situation de départ : réglage usine.
Si le produit a été récupéré d'un autre site ou si le produit a déjà été réglé, pour passer en réglage usine :
Menu : 1.12 Réglages usine. ==> Config .source = Macro-config
==> Groupes paramètres = Tous
==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin)
Fonction accessible en niveau d'accès « standard ».
Menu 2. Niveau d'accès è Standard (ou plus)
Compatibilité et incompatibilité des fonctions
Cette fonction est incompatible avec les fonctions suivantes :
  • « Plus vite / moins vite »,
  • « Régulateur PID »,
  • « Traverse contrôle »,
  • « Commande de frein »,
  • « Plus vite / moins vite autour d'une référence »,
  • « Levage haute vitesse »,
  • « Contrôle de couple ».
Ces fonctions sont toutes dévalidées lors du passage en réglage usine.
Cette fonction est prioritaire sur :
  • « Opération sur référence »
  • « Vitesses présélectionnées ».
    ''Opération sur référence'' est dévalidée en réglage usine ; si utilisation simultanée de LI3 en vitesse présélectionnée et en JOG, c'est le JOG qui fonctionnera)
Etapes de la manipulation
Menu : 1.7 Fonctions d'appli. ==> JOG ==> Affectation JOG = LI3
Ces affectations sont possibles de LI2 à LI6 si variateur seul, sinon LI7 à LI10 si carte d'extension VW3A3201 et LI11 à LI14 si VW3A3202.
Menu : 1.7 Fonctions d'appli. ==> JOG ==> Fréquence JOG = 5 Hz ==> Temp. JOG = 1 s
Description
Lorsque l'entrée logique LI3 sera active (à l'état 1), la consigne évoluera alors de la consigne habituelle à la valeur de « Fréquence JOG » : 5Hz.
La plage de variation de ce paramètre varie de 0 à 10Hz.
Le paramètre « Tempo. JOG » permet de temporiser l 'espace entre chaque impulsion (code JGt).
Synoptique de fonctionnement
Graphe

JGF => " Fréquence JOG "
JGt => " Tempo. JOG "

Remarque
La fonction JOG est active uniquement si le canal de commande et le canal de consigne sont au bornier.
Par le terminal graphique
L'affectation du « Jog » aux touches « F1-F2-F3 et F4 » (par le terminal graphique) est possible si le profil est en « Non séparé »
Menu 1.6 COMMANDE ==> Profil = Non séparé
==> Canal réf1 = HMI
==> Affect. Touche F1 ==> cocher JOG

Schneider Electric France