Consulter notre FAQ
Quelle est la différence entre une balise à signalisation clignotante et une balise à tube à décharge flash ?
La perception lumineuse est différente entre une balise à tube à décharge Flash et une balise à signalisation clignotante.
La différence entre ces deux technologies est liée à l'intensité lumineuse délivrée.
- intensité lumineuse de type éblouissement pour la balise Flash,
- intensité lumineuse plus douce (non éblouissante) pour la balise clignotante.
Choix de la technologie la plus adaptée
Le choix de l'une ou l'autre de ces technologies doit être fait en fonction du principe " plus c'est éblouissant, plus c'est urgent ", en conséquence :
- la balise avec tube à décharge Flash est destiné à signaler un danger imminent où une intervention immédiate sur une machine,
- la balise à signalisation clignotante indique à l'opérateur d'une machine qu'il a une intervention à réaliser,
- pour info, une balise à signalisation permanente signale un état de fonctionnement de la machine.
Intensité lumineuse
- L'élément Flash à 5 Joules fournit une intensité lumineuse de 13 Candélas (Eblouissement) et la balise 10 Joules double cette intensité lumineuse.
- l'élément clignotant produit une lumière plus douce, de 5,5 à 15 Lux selon la couleur et le type d'ampoule, LED ou incandescence.
Normalisation
La norme 60204-1 paragraphe 10-3-2 concernant la sécurité des machines défini les couleurs et le mode de fonctionnement des voyants.
Définition des unités
- La candela est l'unité de mesure du systèmes international d'unités (SI) de l'intensité lumineuse, c'est-à-dire de l'éclat perçu par l'œil humain d'une source lumineuse.
- Le lux est une unité de mesure de l'éclairement lumineux (symbole: lx). Il caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: