Pour les équipements à double inverseur à position fixe, les verrouillages sont :
- mécanique via une languette présente sur les boutons de commande évitant un appui simultané sur montée et descente.
- et électrique par la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double inverseur à position momentanée (poussoir), le verrouillage est:
- électrique par mise la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double poussoir marqué "STOP":
- aucun verrouillage n'est présent (possibilité d'appuyer sur les 2 boutons simultanément afin de donner un ordre d'arrêt au volet).