{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible d'utiliser un disjoncteur NG125 comme disjoncteur de branchement Tarif Jaune ?

Non, le NG125 ne peut pas être utilisé comme disjoncteur de branchement tarif jaune.
Le disjoncteur NG125 ne répond ni à la norme NF C 62-411, ni aux spécifications EDF.

Un disjoncteur peut être utilisé comme disjoncteur de branchement tarif jaune s'il répond aux spécifications suivantes:

  • CEI 947-2.
  • Normes NF C 63-120 et 62-411.
  • Spécifications EDF.

Cela vous a-t-il été utile ?