Quelle est la durée de vie prévisionnelle des bobines des contacteurs LC2Fxx ?
La durée de vie mécanique des bobines des contacteurs LC2Fxx est :
- LXxxFF à LXxxFK : 10 000 000 de manoeuvres.
- LXxxFL, LXxxFX et LXxxFW : 5 000 000 de manoeuvres.
La défaillance des bobines peut être due à :
- une chute de tension à l'appel du contacteur telle que celui ci est resté sur un courant d'appel élevé, mais insuffisant pour qu'il se ferme,
- la tension de contrôle atteignant des valeurs trop élevées pendant de longues durées,
- une erreur de tension de contrôle,
- un coincement mécanique du contacteur suite à une casse ou à un mauvais montage de la condamnation mécanique (s'il était assemblé en inverseur), ou suite à un corps étranger interdisant la fermeture complète de celui ci.
Correction du défaut : si le contacteur n'est pas en cause, il faut vérifier le circuit de contrôle du contacteur ainsi que son fonctionnement mécanique.