Quelle est la différence entre les boites de référence XAPMxx et XAPMxxH29 ?
Le type de presse-étoupe constitue la différence essentielle entre les deux boites XAPM :
- presse-étoupe de type PGxx pour les boites XAPMxx,
- presse-étoupe de type ISO pour les boites XAPMxxH29.
Le détail des boites est le suivant :
Boites XAPMxx,
- presse étoupe PG16 pour les boites de réferences XAPM11 / XAPM21 / XAPM14 / XAPM24,
- presse étoupe PG 21 pour les boîtes XAPM31 / XAPM34 / XAPM44,
- presse étoupe PG 29 pour la boîte XAPM54.
Boites XAPMxxH29
- presse étoupe ISO diamètre 20mm pour la spécification H29, XAPM11H29,
- presse étoupe ISO diamètre 25mm pour la spécification H29, XAPM34H29,
- presse étoupe ISO diamètre 32mm pour la spécification H29, XAPM54H29.