Consulter notre FAQ
Quel est le principe de détection de niveau dans des bouteilles transparentes par un détecteur photoélectrique ?
Le principe de détection de niveau dans une bouteille transparente peut être réalisée par un détecteur photoélectrique :
-
à sortie relais, exemple XUK0ARCTL2+ XUK0ARCTL2T,
-
à sortie statique, exemple XUB0BPSNL2 + XUB0KSNL2T. Attention, il est peut être nécessaire d'utiliser un relais auxiliaire si la charge du contact statique est trop importante.
-
L'ensemble XUK0ARCTL2 + XUK0ARCTL2T compose un détecteur photoélectrique barrage à relais temporisés, de 30m de portée et doté d'un faisceau de 1,6 cm.
-
Il peut être utilisé pour détecter un objet à 20 cm.
Le principe de la détection repose sur la diffraction d'un rayon lumineux dans un liquide, pour le réaliser :
-
Il est nécessaire de décaler l'émetteur par rapport au récepteur (15mm) pour ne pas détecter la bouteille.
- fonctionnement bouteille vide
Le rayon n'est pas dévié ==> pas de détection.
- fonctionnement bouteille pleine
Remarque
Ce système se règle difficilement et n'est pas précis du fait de son faisceau important.