En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment piloter un ATV61 ou un ATV71 à partir de l'afficheur intégré ( HMI ou Keypad )?


Précision importante

Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :

Menu : 1.12 Réglages usine.  => Config .source= Macro-config,
Groupes paramètres: cocher la case " Tous",
Retour aux réglages usine : appuyer deux fois de suite sur la mollette
Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).
1) Méthode standard
  • Menu 1.6 COMMANDE => Canal Réf.1 = HMI,
  • Menu 1.6 COMMANDE => Profil = Non séparé,
    Piloter le variateur à partir de l'afficheur avec les touches STOP/RESET , RUN ,FWD/RED pour les commandes de marche avant ou marche arrière et la mollette pour la consigne.
2) Méthode plus rapide

Variateur ATV61
Il suffira d'appuyer sur la touche F4 de l'afficheur et d'actionner les touchesSTOP/RESET , RUN ,FWD/RED et la mollette

Image

Variateur ATV71
  • Menu 1.6 Commande => [Affect. touche F4 ] = [T/K ],
  • appuyer sur la touche F4 de l'afficheur,
    Lorsque l'afficheur affiche HMI, Piloter le variateur avec les touches STOP/RESET , RUN ,FWD/RED et la mollette pour la consigne.
Image

Ce mode de pilotage est prioritaire sur le mode standard :

Image

Schneider Electric France

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies