Consulter notre FAQ
Quelle est la signification des traitements TC (tout climat), TH (tropicalisation) et TK (ambiance chimique)?
Pour pouvoir résister aux environnements sévères de type tropical ou de type chimique, Schneider propose en option les traitements adaptés suivants : TC, TH ou TK.
Traitement Tout Climat ou TC
Il s'agit du traitement standard convenant aux :
- ambiances industrielles courantes, faiblement corrosives avec projections d'huiles et de solvants,
- climats sous toutes les latitudes avec humidité relative de jusqu'à 95% pour une température de 40°C, sans grandes variations de ces derniers qui peuvent provoquer de fortes condensations, voire même, des ruissellements d'eau.
De ce fait, ce traitement convient aux zones tropicales et équatoriales si le matériel est placé dans des locaux industriels suffisamment aérés.
Les pièces en acier sont habituellement zinguées, elles sont peintes si elles ont une fonction mécanique.
Les matières isolantes sont sélectionnées pour leur hautes performances électriques, diélectriques et mécaniques.
Les enveloppes matérielles reçoivent une peinture de finition cuite au four et appliquée sur une couche de protection phosphatante ou un traitement de galvanisation.
Traitement TH pour ambiances chaudes et humides (tropicalisation)?
Ce traitement est adapté aux ambiances chaudes et humides avec condensation systématique, ruissellement d'eau et risque d'apparition de moisissures.
Ces ambiances sont typiques des ambiances équatoriales ou tropicales à l'extérieur (air libre).
Le terme de "tropicalisation" désigne donc les précautions de fabrication mises en oeuvre pour protéger les produits de ces agressions.
Les pièces à fonction isolantes sont réalisées à partir de matériaux ou de traitement antifongiques.
Les enveloppes métalliques reçoivent une peinture antifongique cuite au four et appliquée sur une couche anticorrosion.
Attention : la protection TC ou TH n'est pas directement liée à son utilisation par rapport à la latitude mais plutôt à la présence de ruissellement d'eau ou de condensation.
Exemple : Un produit exposé à l'extérieur en France sera traité TH alors qu'un produit dans un local aéré et climatisé au Sénégal sera traité TC.
Certains produits Schneider sont TH en standard : LC1D, LC1F, XB4, XB5.
La plupart des interrupteurs de position sont TC ( XCMD) mais d'autres gammes peuvent être TH ainsi XC1.
D'autres produits sont tropicalisables suivant plus-value ainsi les contacteurs CV1.
Enfin, les produits restants comme les variateurs ATV ou démarreurs ATS ne sont pas tropicalisables.
Cette caractéristique est accessibles sur les catalogues rubrique "Traitement de protection", sinon contacter le support technique
Traitement TK pour ambiance chimique
TK : Ce traitement est utilisé pour la protection du matériel destiné aux ambiances chimiques très corrosives. Il résiste aussi aux moisissures et aux rongeurs.
Elle se rapproche du traitement TK et existe pour les variateurs ATV61 et ATV71 :
- en option pour les calibres inférieurs ou égaux à 75 kW,
- de base pour les calibres supérieurs à 75 kW.
- est conforme à la norme environnement IEC60721-3-3 classe 3C2 et permet une bonne résistance aux ambiances agressives type H2S; cette norme ne spécifie pas le taux d'humidité.
- correspond à un étamage des contacts et un renforcement des cartes électroniques (vernis supplémentaire) pour une utilisation en milieu acide. ( laiterie , Tannerie etc... ).