Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment interpréter le message DIS" affiché dès la mise sous tension d'un Lexium05 ?
Deux raisons principales expliquent l'affichage du message "DIS (Disable) à la mise sous tension du LXM05 :
- absence de la tension puissance,
- discordance entre les entrées de sécurité PWR_A et PWR_B.
Si les deux conditions sont réunies, le message précédent évoluera sur RDY (sauf s'il s'agit de la 1ère mise sous tension, auquel cas le message sera FSU : First SetUp).
ATTENTION : le message "DIS" n'est pas un défaut, c'est un état particulier du variateur qu'on retrouve dans le graphe d'état dans le cas où le Lexium05 est commandé par la communication. (voir pieces jointes)
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?