{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment fonctionne le module LA9LB920 ?


Le bloc limiteur séparé LA9LB920 est un module limiteur de courant de court-circuit .

Le principe de limitation du courant de court-circuit est basé sur le principe de la répulsion des contacts.

  • lorsque deux conducteurs sont parcourus par des courants, des effets électrodynamiques de répulsion (ou d'attraction) se produisent entre-eux,

  • lors de la répulsion, un arc électrique s'établit entre les contacts et comme il est résistif, il provoque une chute de tension dans le circuit et donc une limitation du courant de court-circuit . Le limiteur LA9LB920 dispose deux contacts limiteurs en série sur chaque phase ( pour augmenter la limitation avec des tensions élevées )

Ce module est utilisable sur les démarreurs et équipements nus de références LD1 ou LD5

LA9LB920

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Produit :
LA9LB920
En savoir plus
Produit :
LA9LB920