Consulter notre FAQ
Quelle est la signification du message NLP des variateurs ATV61 et ATV71 ?
Un variateur ATV61 ou ATV71 affiche le message NLP s'il y a absence de tension sur son bus continu.
Hors panne du variateur, l'absence de tension sur le bus continu de variateur s'explique par :
- absence de la tension d'alimentation sur les bornes (L1,L2, L3 , dans ce contexte, il est nécessaire que le variateur soit alimenté sur sa borne P24 par une alimentation externe 24V de façon à pouvoir bénéficier de l'affichage.
- absence de shunt ou de la self DC entre les bornes PO & PA/+.
Pourquoi NLP est un défaut lorsque le shunt entre les bornes PO et PA/+ est absent ?
Parce que les variateurs ATV61 et ATV71 sont toujours livrés en sortie usine avec un strap entre PO et PA+.
S'il manque ou si l'inductance DC n'est pas câblée, c'est qu'une opération n'a pas été correctement réalisée sur ce variateur.
Quelle utilité pour les bornes PO et PA/+ ?
Les bornes PO & PA/+ sont utilisées pour inclure une inductance DC sur le bus courant continu du variateur en vue d'atténuer les harmoniques émises par ce variateur.
Si, pour quelque raison que ce soit, le strap n'est plus présent et l'inductance DC non câblée, le bus DC du variateur ne sera plus en continuité et le variateur se détectera comme non alimenté.
Qu'est ce que le bus continu du variateur ?
Un variateur de vitesse redresse une tension alternative sinusoïdale 50 Hz 230VAC ou 400VAC , monophasée ou triphasée en une tension continue (sur un bus) à partir de laquelle une tension est construite pour générer des courants à fréquence variable susceptibles d'entraîner des moteurs à vitesse variable .