Consulter notre FAQ
Comment sont adressés en Modbus les objets Bit ou Mot des automates Twido, TSX Micro et TSX Premium ?
Les objets de type Bit ou Mot dans les automates Twido, TSX Nano, TSX Micro et TSX Premium n'ont pas de décalage d'adresse mémoire interne avec l'adresse modbus.
Exemple :
-
les mots "%MW0" et "%MW1" sont accessibles respectivement en lecture/écriture à l'adresse Modbus 0 et 1.
-
les bits "%M0" et "%M1" sont accessibles respectivement en lecture /écriture à l'adresse Modbus 0 et 1.